FAQs durchsuchen
Wie kann ein Firmware-Upgrade der Messgeräte der PowerLogic - Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700 mit Hilfe eines Firmware-Upgrade-Tools durchgeführt werden?
Hinweis:
Welche Firmware-Upgrade-Methode für Ihr Modell und Ihre Firmware-Version geeignet ist, entnehmen Sie bitte der Tabelle
Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden.
Hinweis:
Der Firmware-Upgrade-Prozess für die Modelle PM5561 / PM5661 / PM5761 kann nicht durchgeführt werden, wenn die MID-Sperre aktiviert ist. Sie müssen die MID-Sperre über das Display des Messgeräts deaktivieren
(siehe Sperren oder Freigeben des PM5561 / PM5661 / PM5761),
um den Firmware-Upgrade-Vorgang durchführen zu können.
Hinweis:
Bitte verändern Sie währen des Upgrade - Prozesses keine vorgegebenen Dateinamen.
Vorsicht |
---|
POTENzielle Schäden am Produkt und undwiderrufliche Folgen Bitte unterbrechen Sie nicht die Spannungsversorgung während der Aktualisierung. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann das Produkt beschädigt und nicht mehr repariert werden. |
Wenn das Messgerät mit dem Netzwerk verbunden und im DHCP-Modus konfiguriert ist:
- Trennen Sie das Messgerät vom Netzwerk.
- Schalten Sie die IP-Methode auf "Gespeichert" um.
- Schließen Sie den PC direkt an das Messgerät an.
- Konfigurieren Sie die HTTP-Portnummer des Messgeräts über die Webseite oder über ION Setup auf 80.
- Prüfen Sie, ob das Messgerät mit dem PC kommuniziert (z.B. durch einen Ping-Test).
- Öffnen Sie die Datei config.csv, die Teil des Firmware-Upgrade-Tool-Pakets ist.
- Ändern Sie die Datei config.csv in Notepad um und geben Sie die Konfiguration des Messgeräts in der folgenden Reihenfolge ohne die <> Klammern und ohne Leerzeichen um die Kommata ein:
- Hinweis:
- Bevor Sie die Datei config.csv speichern, stellen Sie sicher, dass die Datei nur eine Zeile Text enthält und das letzte Zeichen dieser Zeile das Produkt-Master-Passwort ohne Zeichen (Leerzeichen, Punkt, Komma oder ähnliches) ist.
- Beispiel: 192.168.0.10,255,user1,pass1,user2,pass2
- Hinweis:
- Speichern und schließen Sie die config.csv Datei.
- Doppelklicken Sie auf die Datei PM5000fwupgrade.exe, um das Firmware-Upgrade-Tool zu öffnen.
- Wählen Sie File > Open oder klicken Sie auf das Symbol .
- Öffnen Sie die aktualisierte Datei config.csv. Das Tool zeigt die Informationen an, die in der config.csv-Datei eingegeben wurden. Fahren Sie erst mit dem nächsten Schritt fort, wenn die nachfolgend aufgeführten Angaben übereinstimmen:
- IP-Adresse (geändert in der .csv-Datei)
- Aktuelle Firmware-Version des Messgeräts
- Produktname
- Status (Beispiel: Firmware-Upgrade applicable)
- Wählen Sie Tools > Select Firmware oder klicken Sie auf das Symbol .
- Klicken Sie auf das Symbol , um die neueste Firmware-Datei zu suchen und auszuwählen (.sedp).
- Die Details der ausgewählten Firmware-Datei (VX.Y.Z.sedp) werden angezeigt.
- Klicken Sie auf Tools > Upload Firmware oder auf das Symbol .
- Eine Warnmeldung wird angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Meldung gelesen und verstanden haben. Wählen Sie Ja, um fortzufahren, oder Nein, um den Aktualisierungsvorgang abzubrechen.
Der Firmware-Upgrade-Vorgang beginnt. Abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. der Netzwerkgeschwindigkeit, dauert die Aktualisierung ca. 10 Minuten oder länger. Nach Abschluss des Firmware-Upgrades wird in der Statusmeldung Device upgrade success angezeigt. - Sollte während des Firmware-Upgrades die Fehlermeldung Device upgrade failed angezeigt werden: