{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Sind die Motorschutzschalter TeSys GV2 und GV3 für DC- Anwendungen geeignet?

Es wird empfohlen, die Motorschutzschalter GV2 und GV3 aufgrund des sehr geringen Ausschaltvermögens nicht für DC-Anwendungen einzusetzen.

Um zu zeigen, wie niedrig der Strom ist, siehe folgende Beispielberechnung:

Für GV2P32 und GV2ME32, maximaler Strom - 3 Pole im seriellen Modus

24V

60V

125V

220V

440V

DC-1

25A

25A

25A

25A

6A

DC-3

25A

25A

8A

4A

0,8A


d.h. bei Spannungen zwischen  220V und 440V DC-3 löst der Motorschutzschalter GV2/GV3 mit 32A AC-3 bereits bei 0,8A DC-3 aus.

Außerdem ist der Schwellenwert für den magnetischen Schutz von GV2 und GV3 Motorschutzschaltern viel höher als der Schwellenwert für AC-Anwendungen (der magnetische Schutz kann bei DC-Anwendungen verloren gehen).

Bei DC-Anwendungen ist die geeignete Lösung die Verwendung eines Überlastrelais LRD in Verbindung mit einer Schmelzsicherung.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: