FAQs durchsuchen
Wieso können die Spitzenwerte der Leistung bei den Netzanalysatoren von Schneider Electric nicht zurückgesetzt werden ?
Versuchen Sie den Spitzenbedarf der Netzanalysatoren über ION-Setup oder über das Gerätedisplay zurückzusetzen, erscheint die Meldung "Peak Demand Reset is locked out" oder "Error Demand Lockout" und setzt die jeweiligen Register nicht zurück.
Basierend auf der "Demand Lockout"-Periode, die den minimal zulässigen Zeitraum zwischen aufeinanderfolgenden Leistungsrückstellungen festlegt, ignoriert der Zähler alle Versuche, die Leistung innerhalb dieser Periode zurückzusetzen.
Die Sperrzeit für die Rückstellung des Spitzenbedarfs kann vom Benutzer konfiguriert werden - der Standardwert beträgt 25 Tage. Wenn der Zeitraum für die Sperre auf einen niedrigeren Wert als der vorherige Zeitraum eingestellt ist, dieser aber noch nicht abgelaufen ist, ignoriert der Zähler weiterhin die Rücksetzung der Spitzenbedarfsregister und gibt die Meldung "Peak Demand reset is locked out" aus.
Beispiel: Wenn die Periode 25 Tage beträgt und diese Dauer nun verkürzt wird auf 1 Tag , wird der Zähler zunächst die ursprünglich definierten 25 Tage abwarten, bevor der Spitzenbedarf zurückgesetzt werden kann.
Lösung:
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sperrzeit für den Spitzenbedarf zurückzusetzen.
1) Warten Sie, bis der Zähler die aktuelle Sperrzeit beendet hat.
2) Führen Sie einen Master-Reset durch.
Beachten Sie, dass diese Aktion alle aufgezeichneten Daten zurücksetzt und nicht empfohlen wird,
wenn Onboard-Daten aufbewahrt werden müssen.