FAQs durchsuchen
Unterstützt der Schrittmotorverstärker Lexium SD328 offene oder geschlossene Endschalterkontakte?
Die Schrittmotorverstärker Lexium SD328A und SD328B unterstützen sowohl offene als auch geschlossene Endschalterkontakte für die digitalen Eingänge.
Mit den Parametern "IOsigLimN", "IOsigLimP" und "IOsigRef" wird das Verhalten ( offener / geschlossener Kontakttyp) bestimmt und die Eingänge zugeordnet.
Die Werkseinstellung ist aus Sicherheitsgründen auf "Öffner-Kontakt" eingestellt.
Bei einem Drahtbruch in der Verbindung zum Endschalter wird bei einem "Öffner-Kontakt" ein Fehler ausgelöst.
Endschalter mit einem "Schließer-Kontakt" erkennen keinen Drahtbruch.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: