FAQs durchsuchen
Was zeigen die akustischen Signale einer Smart-UPS (Pieptöne) an?
Die verschiedenen Modelle der Smart-UPS-Produktlinie haben alle die gleichen akustischen Alarme, und diese akustischen Alarme werden auch von einem visuellen Alarm (LED) oder LCD-Alarm begleitet. Informationen zu den visuellen Anzeigen (LEDs) der USV finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Smart-UPS.
Es gibt fünf Hauptgründe, warum die Smart-UPS einen akustischen Alarm auslöst:
1. Die USV ist in Batteriebetrieb
2. Die USV-Kapazität ist überlastet
3. Die USV hat den Batterie-Selbsttest nicht bestanden
4. Die USV ist in Batteriebetrieb und befindet sich in einem Zustand niedriger Batteriespannung (die Batterie ist fast entladen).
5. Batterie nicht angeschlossen
Diese vier verschiedenen Zustände lösen jeweils einen anderen akustischen und optischen Alarm aus.
Die Alarme sind wie folgt:
1. Die USV befindet sich im Batteriebetrieb - das Gerät gibt alle 30 Sekunden vier Pieptöne ab, und die gelbe LED "Batteriebetrieb" leuchtet, bis die normale Stromversorgung wiederhergestellt ist und das Gerät wieder in den Online-Betrieb übergeht.
Hinweis: Bei Geräten ohne LCD-Display kann dieser Alarm durch Drücken der "I/Test"-Taste auf der Vorderseite der Smart-UPS deaktiviert werden. Dadurch wird der akustische Alarm nur für dieses "On-Battery"-Ereignis deaktiviert; wenn die USV das nächste Mal auf Batteriestrom umschaltet, ertönt ein Signalton, und der Alarm muss erneut deaktiviert werden. Bei Geräten mit einem LCD-Display kann das Alarmverhalten im Menü "Konfiguration" eingestellt werden.
2. Die USV-Kapazität ist überlastet - das Gerät gibt einen lauten Dauerton ab und die rote "Überlast"-LED leuchtet auf, bis die Last überlastet ist. LED leuchtet, bis die Last ausreichend reduziert ist. Wenn Ihr Modell über einen LCD-Bildschirm verfügt, wird möglicherweise auch ein Warntext angezeigt. Bitte beachten Sie, dass bei sehr kurzen Überlastungen zwar die LED aufleuchtet, aber kein Ton ertönt. Dies dient dazu, unerwünschte Warnungen zu vermeiden. Wenn der Zustand länger als ein paar Sekunden anhält, ertönt ein Ton.
3. Die USV hat den Batterie-Selbsttest nicht bestanden - das Gerät gibt alle 5 Stunden einen 1-minütigen Piepton ab, und die rote LED "replace-battery" leuchtet auf, bis die USV den Selbsttest abgeschlossen hat. LED leuchtet, bis der Zustand behoben ist. Bei Modellen mit einem LCD-Display wird auch Text angezeigt.
4. Die USV ist in Batterie Betrieb. In diesem Zustand leuchtet die gelbe Batterie-LED und die untere Batterielade-LED blinkt. Dieser Alarm soll Sie darauf aufmerksam machen, dass die USV im Begriff ist, sich aufgrund einer entladenen Batterie auszuschalten.
5. Batterie nicht angeschlossen - Spätere "SU"-Geräte sowie alle SUA-, SUM-, SURT-, SMC-, SMT- und SMX-Geräte warnen den Benutzer, wenn die Batterie nicht angeschlossen ist. Wenn die interne Batterie in diesen Geräten nicht angeschlossen ist, gibt das Gerät alle 4 Sekunden einen Signalton aus und die rote LED "Replace Battery" LED blinkt. Die interne Batterieverbindung sollte überprüft werden.
Ein weiteres Geräusch, das die Smart-UPS erzeugen kann, ist ein Klickgeräusch. Die Smart-UPS gibt ein klickendes Geräusch von sich, wenn die USV AVR Boost oder AVR Trim aktiviert. AVR Boost bedeutet, dass die USV den internen Transformator verwendet, um die möglicherweise zu niedrige Eingangsspannung zu erhöhen; AVR Trim bedeutet, dass die USV den internen Transformator verwendet, um die möglicherweise zu hohe Eingangsspannung zu senken. Wenn die USV auf die Verwendung dieses Transformators umschaltet, gibt ein internes Relais ein klickendes Geräusch von sich. Dies ist ein normaler Vorgang, bei dem die USV auf eine zu hohe oder zu niedrige Spannung reagiert. Möglicherweise hören Sie auch ein Brummen oder ein leichtes Summen, wenn die Transformatoren in Betrieb sind. Dies ist normal.
Die oben genannten Alarme sind die normalen, erwarteten Alarme der Smart-UPS.
Wenn Ihre Smart-UPS einen akustischen oder visuellen Alarm ausgibt, der nicht in die obigen Erklärungen passt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von APC, um weitere Fehler zu beheben, da dies ein Hinweis auf einen internen Fehler sein kann.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: