FAQs durchsuchen
Welche Messgeräte der PowerLogic Serie PM5000 verfügen über die Funktionalität der Mehrfachtarife?
Die Mehrfachtariffunktion ermöglicht Ihnen die Einrichtung verschiedener Tarife zur Speicherung der Energiewerte. Die Energiewerte werden in den Registern gespeichert, die mit jedem dieser Tarife korrespondieren.
Die Mehrfachtariffunktion kann beispielsweise verwendet werden, wenn ein Versorgungsunternehmen Tarifzeitpläne mit tages- bzw. tageszeitabhängigen Preisen für den Energieverbrauch vorgibt.
Nachfolgend eine Übersicht der Messgeräte im Bezug auf die Tariffunktion:
Die Mehrfachtariffunktion kann beispielsweise verwendet werden, wenn ein Versorgungsunternehmen Tarifzeitpläne mit tages- bzw. tageszeitabhängigen Preisen für den Energieverbrauch vorgibt.
Nachfolgend eine Übersicht der Messgeräte im Bezug auf die Tariffunktion:
- PowerLogic - Serie PM5100:
- Keine Tarifoption
- PowerLogic - Serie PM5300:
- Vier Tarife
- PowerLogic - Serie PM5500:
- Acht Tarife
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: