FAQs durchsuchen
Wie hoch ist die maximale Bürde bei einem Messgerät der Serie PowerLogic PM5300?
- AC - Steuerspannung:
- MAX. 5W/11VA bei 415V AC
- MAX. 4W bei 125V DC
- DC - Steuerspannung:
- < 4W bei 250V DC
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: