FAQs durchsuchen
Welche Steuermodi stehen für den Digitaleingang eines Messgeräts der PowerLogic PM5500-Serie zur Verfügung und welche Bedeutung haben sie?
Im Feld Steuermodus wird definiert, wie der Digitaleingang eines Messgeräts aus der Serie PowerLogic PM5500 fungieren soll:
- Normal:
- Der Digitaleingang ist entweder mit einem Digitaleingangsalarm oder mit keiner anderen Messgerätfunktion verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse normal.
- Demand Sync:
- Der Digitaleingang ist mit einer der Mittelwert-Eingangssynchronisierungsfunktionen verknüpft. Das Messgerät nutzt den empfangenen Impuls zur Synchronisierung seines Mittelwertintervalls mit der externen Quelle.
- Input Metering:
- Der Digitaleingang ist mit einem der Eingangsimpulsmesskanäle verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse sowie die entsprechenden, zu den Impulsen gehörenden Verbrauchsdaten.
- Multi-Tariff:
- Der Digitaleingang ist mit der Mehrfachtariffunktion verknüpft.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: