FAQs durchsuchen
Welche Steuermodi stehen für den Digitalausgang eines Messgeräts der PowerLogic PM5500-Serie zur Verfügung und welche Bedeutung haben sie?
Im Feld Steuermodus wird definiert, wie der Digitalausgang eines Messgeräts aus der Serie PowerLogic PM5500 fungieren soll:
- External:
- Der Digitalausgang wird entweder mit Hilfe von Software oder über eine SPS mit Befehlen ferngesteuert, die über die Kommunikationsschnittstellen übertragen werden.
- Demand:
- Der Digitalausgang ist mit einem der Mittelwertsysteme verknüpft. Das Messgerät sendet am Ende jedes Mittelwertintervalls einen Impuls an den Digitalausgang.
- Alarm:
- Der Digitalausgang ist mit dem Alarmsystem verknüpft. Das Messgerät sendet einen Impuls an den Digitalausgang, sobald ein Alarm ausgelöst wird.
- Energy:
- Der Digitalausgang ist mit der Energieimpulsmessung verknüpft. Ist dieser Modus ausgewählt, können Sie den Energieparameter auswählen und die Impulsrate (Impulse/kW) einstellen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt: