FAQs durchsuchen
Wie können die Sag- und Swell - Alarme eines Messgeräts der PM8000er - Reihe aus der Ferne deaktiviert werden?
Das Messgerät der PM8000-Serie gibt z.B. bei einem Spannungseinbruch oder einer Überspannung einen Alarm aus. Um diesen zu deaktivieren sind folgende Schritte notwendig:
- Öffnen Sie ION - Setup.
- Falls das Gerät noch nicht hinzugefügt wurde, folgen Sie den Anweisungen im ION-Setup-Benutzerhandbuch, um einen Standort und ein Gerät hinzuzufügen.
- Sobald das Gerät im Menü verfügbar ist. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf das hinzugefügte PM8000-Gerät.
- Klicken Sie auf "Disturbance analyzer modules".
- Zum Deaktivieren des Alarms für die aktuelle Messung doppelklicken Sie auf "current swell".
- Wählen Sie unter Setup-Register "DAN6 Enable" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Edit".
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "disabled" und klicken Sie auf Ok.
- Klicken Sie auf "Send".
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: