FAQs durchsuchen
Wie können CID - Dateien für Netzanalysatoren der Serie ION9000 erstellt werden?
Nachfolgend finden Sie die Schritte zur Aktivierung von IEC61850 in ION 9000-Zählern.
Standardmäßig ist keine Vorlage für ION9000 in CET850 vorhanden, Standardvorlagen sind unter folgendem Link verfügbar:
https://www.se.com/ww/en/product-range/64241-powerlogic-ion9000/#software-and-firmware
- Öffnen Sie das CET850 IEC 61850 Konfigurationstool.
- Klicken Sie auf File > New .
- Klicken Sie dann auf Add > IED. Die Add IED Dialog Box öffnet sich.
- Klicken Sie auf den Button "more options" in dem IED Identifikationsbereich. Die "Add a Device" Dialog Box öffnet sich.
- Wählen Sie "Other devices".
- Klicken Sie auf den "more options" Button.
- Wählen Sie die ICD - Datei aus und klicken Sie auf "Open".
- Klicken Sie auf OK.
- Geben Sie im Dialogfeld die IED Werte für das Gerät ein und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf "File > Build a CID file".
- Bestätigen Sie die darauffolgende Nachricht mit "Yes".
- Speichern Sie die Datei als SCD-Datei ab. Das Dialogfeld "Speichern unter" wird geöffnet.
- Stellen Sie sicher, dass als Format (*cid) ausgewählt ist und klicken Sie auf "Speichern".
- Schließen Sie das CET850 IEC 61850 Konfigurationstool.
- Öffnen Sie ION Setup > wählen Sie das Messgerät aus > Setup Assistant > Kommunikation > 3rd Party Protocols > IEC 61850 > Upload CID
- Navigieren Sie zur CID-Datei, wählen Sie es aus und klicken Sie auf "Öffnen". Die Validierung der CID-Datei kann einige Minuten dauern.
- Der CID-Status auf der Registerkarte IEC 61850 zeigt an, ob das Messgerät als IEC 61850 IED oder Server betrieben wird.
Nachfolgend ein Erklärungsvideo zur Aktivierung der IEC61850 Funktionalität.
Aktivierung von IEC61850
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: