{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie hoch ist die Stromaufnahme am SPS- Eingang (separater Steuereingang) der TeSys Giga- Schütze in der erweiterten Version `CTR`?

Bei der Giga CTR Version wird die Steuerspannung Uc 24VDC über die Anschlüsse X1-X2-X3 zugeführt und arbeitet mit A1-A2 zusammen, um die SPS-Steuerung aus der Ferne zu realisieren.


Die Anforderung an die digitalen Eingänge ist 24Vdc Typ3 (IEC61131-2).

Es wurde bei der Entwicklung auch der Typ 1 und Typ 2 berücksichtigt,


Bild 1



Bild 2



Gemäß der Tabelle liegt der Spannungseingang für Typ3 zwischen 11~30V und der Stromeingang zwischen 2~15mA.

Bei Typ1 und Typ2 sollte der Spannungseingang zwischen 15~30V und der Stromeingang zwischen 6~15mA liegen.

Unter Berücksichtigung der obigen Anforderungen für die Konstruktion wird 6mA als Iin min_on und 15mA als Iin max_on definiert.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt: