{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wann laufen die internen Lüfter der Frequenzumrichter ATV320 an?

In der Werkseinstellung werden die internen Lüfter automatisch gestartet, wenn der thermische Zustand des Umrichters (THD) 70% erreicht.

Ausgeschaltet werden die Lüfter, wenn der Wert wieder auf 60% abgesunken ist.

Die Lüfter starten nicht automatisch mit dem Startbefehl.

Das Verhalten kann über den Parameter FFM (Lüftermodus) angepasst werden.

Der Parameter FFM befindet sich in dem Menü Einstellungen (SET).

CONF -> FULL -> SET -> FFM

Wenn der Parameter FFM auf (run) gesetzt wird, läuft der Lüfter immer, sobald der Umrichter mit Strom versorgt wird.

Wenn FFM auf (run) eingestellt ist, muss der Lüfter möglicherweise früher als nach den im Installationshandbuch angegebenen 3-5 Jahren ausgetauscht werden.

Wird die Einstellung auf (StP) geändert, ist der Lüfter deaktiviert und läuft nie.

Bei dieser Einstellung ist die maximale Umgebungstemperatur auf 40 °C begrenzt und die Lebensdauer des Umrichters verkürzt sich.

Bild1

Bild2

Schneider Electric Österreich