FAQs durchsuchen
Was kann der Grund für einen SPFC Fehler nach der Übertragung mit SoMove sein?
Der SPFC Fehler nach einer Konfigurationsübertragung kann vorkommen, wenn eine Datei ohne Cybersicherheitseinstellung auf ein Produkt mit einer Firmware, die Cybersicherheitseinstellungen beinhaltet, übertragen wird.
Da die Cybersicherheitsdatei in der ursprünglichen Konfiguration fehlt, wird der SPFC Fehler am Ende der Übertragung auftreten.
Die Lösung ist, die bisherige Version mit SoMove folgendermaßen anzupassen:
Die geänderte Konfiguration enthält dann eine Sicherheitsdatei; es gibt nach der Übertragung der Konfiguration keinen SPFC Fehler mehr -
ggf. den ATV neu starten.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: