FAQs durchsuchen
Was bedeutet die Störmeldung 'SCF3' beim Frequenzumrichter ATV32 / ATV320 ?
Bei der Meldung 'SCF3' im Display des Frequenzumrichters ATV32 / ATV320 liegt ein Erdschluss am Ausgang des Frequenzumrichters vor.
Mögliche Ursachen:
- Die Erkennung eines Kurzschlusses zur Erde beim Start oder während des Betriebs
- Lange abgeschirmte Motorkabel
- Großer Ableitstrom gegen Erde auf Grund von parallel geschalteten Motoren
Mögliche Maßnahmen zur Behebung:
- Das Anschlusskabel vom Motor zum Frequenzumrichter überprüfen
- Die Isolierung des Motors überprüfen
- Die Taktfrequenz des Frequenzumrichters verringern
- Motordrosseln in Reihenschaltung zum Motor anschließen
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: