FAQs durchsuchen
Was ist bei einer PID Regelung beim ATV320 zu beachten, wenn dieser über Profinet angesteuert wird?
Um den Altivar ATV320 über Profinet zu steuern, müssen mindestens die Register des Steuerworts "Adresse 8501" und der Solldrehzahl "Adresse 8602" geschrieben werden.
Bei der PID Regelung ist dies anders.
Hier werden die Register des Steuerworts "Adresse 8501" und die des PID-Sollwerts mit der "Adresse 8503" geschrieben.
Die Adresse der Solldrehzahl "Adresse 8602" wird hierbei nicht verwendet.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: