Die Standard IP-Adresse einer Modicon Momentum Ethernet Kommunikationsadapters 170ENT11001/170ENT11002 lässt sich von der MAC-Adresse ableiten.
Die MAC-Adresse umfasst sechs hexadezimale Zahlenpaare. Beispielhafte MAC-Adresse:
00-00-54-10-2D-11
Die ersten zwei Zahlenpaare werden ignoriert, die anderen vier Zahlenpaare werden in Dezimal umgerechnet und ergeben die vier Oktette der IP-Adresse, also:
84.16.45.17
Die MAC-Adresse finden Sie auf dem Gehäuse des Kommunikationsadapters. Er wird mit der Überschrift IEEE Global Address gekennzeichnet.