FAQs durchsuchen
Wie kann bei der Ladestation Pro AC nach Ablauf von zwei Stunden die Bluetooth Funktion für die Verbindung mit eSetup wieder reaktiviert werden?
Es gibt folgende Möglichkeiten:
1. Wenn ein Admin-RFID Karte auf der Ladestation gespeichert ist, halten Sie diese an das RFID-Lesegerät der Ladestation
und die Bluetooth Funktion wird wieder reaktiviert.
2. Wenn keine Admin-RFID Karte hinterlegt ist, muss durch die Änderung der Stellung des fünften Mikroschalters
in der Ladestation die Konfiguration zurückgesetzt werden.
1. Wenn ein Admin-RFID Karte auf der Ladestation gespeichert ist, halten Sie diese an das RFID-Lesegerät der Ladestation
und die Bluetooth Funktion wird wieder reaktiviert.
2. Wenn keine Admin-RFID Karte hinterlegt ist, muss durch die Änderung der Stellung des fünften Mikroschalters
in der Ladestation die Konfiguration zurückgesetzt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: