Verwenden Sie die folgenden Schritte, um den Frequenzumrichter ATV32 / ATV320 in die Werkseinstellungen zurückzusetzen:
1. Drücken Sie bei der Standardanzeige "RDY" oder "NST" die Eingabetaste (Drücken des Drehrades).
2. Wechseln Sie durch Benutzen des Drehrads zum Punkt "COnF" und drücken Sie das Drehrad.
3. Drehen Sie das Drehrad bis zum Punkt "FULL" und drücken Sie erneut die Eingabetaste (Drücken des Drehrads).
4. Das Drehrad nach links drehen und die Einstellung "FCS-" auswählen und
dort den Punkt "FrY-" durch Drücken der Eingabetaste bestätigen.
5. Nun einmal den Drehknopf drücken (Anführungszeichen der Anzeige "ALL" wechselt von unten nach oben).
6. Im Anschluss einmal die Taste "ESC" drücken und danach mittels Drehknopf "GFS" auswählen und bestätigen.
7. Jetzt blinken zwei Punkte mit der Anzeige "YES". Zum Abschluss den Drehknopf so lange drücken,
bis die Punkte aufhören zu blinken.
8. Der Frequenzumrichter ATV32 / ATV320 befindet sich jetzt wieder in der Werkseinstellung.