FAQs durchsuchen
Wird eine Isolationsmessung an den konfektionierten Motorkabeln VW3E1111R*** durchgeführt?
Die Motorleitungen werden nach der Fertigstellung einer Hochspannungsprüfung unterzogen.
Bei den Motorleitungen, die zum Zubehör des PacDrive 3 Systems gehören, ist für die Produktion folgendes vorgeschrieben:
- Hochspannungstest zwischen den Motorphasen U, V und W mit einer Wechselspannung von 1500V für mindestens eine Sekunde.
- Alle Leitungen müssen auf Durchgang, korrekte Belegung sowie auf Kurzschluss geprüft werden.
- Der PE-Leiter wird auf Durchgängigkeit, Widerstandswert und Kurzschluss / Bruch mit einem Strom von 0,2A bis 10A geprüft.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: