FAQs durchsuchen
Was kann als Fehlervermeidungsverfahren gemäß der IEC61508 verwendet werden?
Diese sind im Anhang B des 2. Teils in Tabelle B.1 mit Richtliniencharakter in der Norm IEC61508 enthalten,
gültig für jeden Sicherheitsintegritätslevel (SIL 1 bis 4) mit unterschiedlicher Wirksamkeit entweder verbindlich oder mit Empfehlungsgraden von “besonders Empfohlen” bis hin zur “ausdrücklichen Ablehnung”.
Zum Beispiel: Funktionstest, Projektmanagement, Dokumentation, statistische/dynamische und Ausfallanalyse, Black Box Test, Test unter Grenzbedingungen
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: