FAQs durchsuchen
Was ist beim Wechsel der internen Batterie Module bei der Galaxy VS zu beachten?
Die Galaxy VS verwendet folgende Batterie Module:
GVSBTH4
Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah
GVSBTH4LL
Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah Long Life
GVSBTHULL
Galaxy VS intelligentes Hochleistungs-Batteriemodul mit 9 Ah und langer Lebensdauer
Sollte ein Batterie Modul im Strang defekt sein, so müssen alle vier bzw. alle zwei Module, je nach verwendetem Modell der USV, getauscht werden.
Es können keine verschiedenen Batterie Module in einem Strang gemischt werden.
Beispiel der Batterie Konfiguration:Level | A | B | C | D | |
1 | C392 | C392 | C392 | C392 | Ideale Konfiguration |
2 | C392 | C392 | C392 | C392 | |
3 | C392 | C392 | C392 | C392 | |
1 | P026 | P026 | P026 | P026 | Erlaubte Konfiguration |
2 | C392 | C392 | C392 | C392 | |
3 | C392 | C392 | C392 | C392 | |
1 | P026 | P026 | C392 | C392 | Verboten Konfiguration |
2 | P026 | P026 | C392 | P026 | |
3 | P026 | P026 | C392 | C392 |
Das einzelne Batterie Modul ist zur Identifizierung wie folge gekennzeichnet:
Beispiel CSB Batterie Module
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: