Ein Service-Bypass-Panel oder Wartungs-Bypass-Panel ist eine Lösung, die es dem Benutzer ermöglicht, eine gesamte USV vollständig zu umgehen.
Dadurch kann die kritische Last mit Netzstrom versorgt werden, während die USV gleichzeitig vollständig vom Netzstrom und der Last isoliert wird.
Dies kann z. B. hilfreich sein, wenn eine USV einen nicht behebbaren Fehler erleidet oder wenn die USV gewartet werden muss, was nicht möglich ist, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
Um diese Funktion zu ermöglichen, muss das Service-Bypass-Panel direkt an das Stromnetz, die USV (Eingang und Ausgang) sowie an die zu versorgende Last angeschlossen werden.
Ein Service-Bypass-Panel kann je nach Modell über Stecker oder über festverdrahtete Verbindungen angeschlossen werden.
Ein Service-Bypass-Panel bietet drei Betriebsmodi:
Normal:
In dieser Betriebsart arbeitet die Umgehungsanlage so, dass die Verbraucher von der USV mit Strom versorgt werden, so dass im Falle eines Stromausfalls oder einer anderen Schwankung der Versorgungsspannung eine Batteriesicherung vorhanden ist. Der Strom fließt von der Netzeinspeisung durch die Bypass-Schalttafel, durch die USV und zu den Lastgeräten. Da die Last in diesem Betriebsmodus durch die USV geschützt ist, sollte das System verwendet werden, wenn alles ordnungsgemäß funktioniert.
Test:
In dieser Betriebsart werden die Verbraucher direkt vom Stromnetz versorgt und sind nicht durch die USV geschützt. Die USV ist jedoch weiterhin an das Stromnetz angeschlossen, um die USV zu Informations- und Testzwecken zu betreiben. Diese Betriebsart ist nützlich, um die USV zu umgehen, falls sie die Last nicht unterstützen kann. Für den Fall eines Stromausfalls oder einer anderen Art von Stromversorgungsproblem gibt es keine Batteriesicherung.
Bypass:
In dieser Betriebsart werden die Lastgeräte direkt vom Netzstrom versorgt. Die USV ist sowohl von der Versorgungsspannung als auch von den Verbrauchern vollständig isoliert. Dadurch kann der Benutzer die USV-Anlage vollständig ausschalten und sie gegebenenfalls austauschen oder warten, während die Lastgeräte mit Strom versorgt werden.
Für den Fall eines Stromausfalls oder einer anderen Art von Stromversorgungsproblem gibt es keine Batteriesicherung.