Bis zur SoMove Version V2.9.4 war es möglich, den Modbustreiber direkt aus der SoMove Installationsdatei zu extrahieren und separat zu installieren.
Ab der Version V2.9.5 ist dies nicht mehr möglich.
Sollte ein Verbindungsaufbau mit dem Schneider Electric Programmierkabel TCSMCNAM3M002P und der Software SoMove nicht möglich sein oder Fehlermeldungen auftreten, ist es hilfreich, die Software SoMove neu zu installieren.
Dazu ist es wichtig, zuerst folgende Dateien aus Windows zu deinstallieren:
Wenn vorhanden:
Nachdem diese Programme deinstalliert wurden, sollte die Installationsdatei von SoMove mit "Rechtsklick als Administrator ausführen" erneut installiert werden.
Das Programmierkabel sollte bei der Installation nicht im Gerät gesteckt sein.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich