Die Anzeige FST im Display eines Altivar Frequenzumrichters bedeutet Schnellhalt (FST->fast stop).
Diese Meldung ist eine Statusanzeige, es wird kein Fehlerzustand damit angezeigt.
Dieser Status tritt auf, wenn ein Logikeingang der Funktion FST zugewiesen wurde.
Der Schnellhalt wird aktiviert, wenn der Eingang auf 0 wechselt.
Eine weitere Möglichkeit der Auslösung ist gegeben, wenn dem Frequenzumrichter im Anhaltemodus die Art des Stopps "Schnellhalt (FST)" zugewiesen wurde.
Der Schnellhalt wird beim Abfall des Fahrbefehls oder Erteilen eines Haltebefehls aktiviert.