{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Fremdspannung kann am Sicherheitsrelais XPSUAK verwendet werden?

Der Anschluss einer externen 24VDC/Fremdspannung  an das Sicherheitsrelais XPSUAK ist bedingt möglich;
die maximal zulässige Spannung ist  24VDC:

---    z.B. an den Anschlussklemmen Y1/Y2

bei Verwendung von externen 24VDC bleibt die Klemme Y1 unbeschaltet/frei  und die externen 24VDC werden
z.B. über  einen Starttaster an die Klemme Y2 angeschlossen.
Die entsprechende Startfunktion ist anzuwählen


---   z.B. an den Anschlussklemmen S11/12//S21/22

bei Verwendung von externen 24VDC bleiben die Klemmen S11/21 unbeschaltet/frei  und
die externen 24VDC von z.B. Sensoren/Geräten werden an die Klemme S12/22 angeschlossen.
Die entsprechende Anwendungsfunktion ist anzuwählen.


Bei Altanlagen mit einer Spannung von 230VAC an den Anschlussklemmen Y1/2 bzw. S11/12//S21/22 ist der Anschluss nur möglich bei Umrüstung auf  potentialfreie Kontakte.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
XPSUAK12APXPSUAK12ACXPSUAK32APXPSUAK32AC
Weitere Produktinformationen
Produkt:
XPSUAK12APXPSUAK12ACXPSUAK32APXPSUAK32AC