FAQs durchsuchen
Bei welcher Betriebstemperatur können die Motion Controller LMC des PacDrive 3 Systems betrieben werden?
Der Betriebstemperaturbereich für den Motion Controller LMC der Produktfamilie PacDrive 3 liegt zwischen +5 Grad Celsius und +55 Grad Celsius.
Das bedeutet, dass sich die Steuerung bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Temperatur durch Unter- bzw. Übertemperatur abschaltet.
Das bedeutet, dass sich die Steuerung bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Temperatur durch Unter- bzw. Übertemperatur abschaltet.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: