FAQs durchsuchen
Wie wird die Netzwerkkarte E3SOPT001 konfiguriert?
HINWEIS: Die Durchführung des folgenden Verfahrens dauert etwa 20-30 Minuten
1. Stecken Sie die SNMP-Karte DA807 in den SNMP-Steckplatz der Easy UPS:
2. Verbinden Sie den Computer mit der SNMP-Karte über ein Netzwerkkabel:
3. Verwenden Sie den Easy UPS 3PH SNMP Manager, um nach DA807 zu suchen, die im LAN geupdatet werden müssen, und finden Sie die SNMP-Kartenliste:
4. Wählen Sie eine SNMP-Karte aus und konfigurieren Sie die IP-Adresse, indem Sie auf die Schaltfläche "Netzwerkeinstellungen" klicken:
5. Konfigurieren Sie die IPv4- oder IPv6-Adresse und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "OK":
6. Stecken Sie das Netzwerkkabel in den LAN-Netzwerkanschluss:
7. Besuchen Sie die Webseite der Web-Benutzeroberfläche nach IP-Adresse:
8. Melden Sie sich bei der Easy UPS 3PH SNMP-Webschnittstelle über einen Webbrowser mit Benutzernamen und Passwort an (Standardbenutzername und -passwort: administrator/administrator).
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: