{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Kann ein Diesel Generator an eine USV angeschlossen werden?

Verwendung von Smart-UPS mit Generatoren:

Dieselgeneratoren werden häufig zur Unterstützung von USV-Systemen eingesetzt. Elektriker und Ingenieure fragen häufig nach der Kompatibilität zwischen APC-USV-Systemen und Generatoren. Die folgenden Richtlinien helfen bei der Beantwortung solcher Fragen.


USV-Topologie:

USV-Systeme überwachen die Eingangsspannung, die Frequenz und die Wellenform, um sicherzustellen, dass sie innerhalb eines akzeptablen Betriebsbereichs liegen.
Viele Standardgeneratoren oder handelsübliche Generatoren können Strom erzeugen, der für einige USV-Systeme außerhalb der Toleranz liegt.
Einige kleine Generatoren können Probleme für Standby- und Line-Interactive-USV-Systeme verursachen, denn wenn sich die Frequenz schnell oder zu oft ändert, könnten diese Arten von USV-Systemen auf Batteriebetrieb umschalten.

Eine Online-USV mit Doppelumwandlung funktioniert anders und unterstützt die Frequenzregelung. Diese USV-Modelle wandeln den eingehenden Wechselstrom - ob vom Netz oder vom Generator - kontinuierlich in gefilterten Gleichstrom um und wandeln ihn dann mit einer reinen Sinuswelle wieder in Wechselstrom zurück.

Die Auswahl der geeigneten USV für die jeweilige Anwendung kann die Lebensdauer der USV und ihrer Batterie verlängern.


Generator-Dimensionierung:

Dieselgeneratoren müssen den Spitzenstrombedarf der USV mit einer qualitativ hochwertigen Sinuswelle liefern und für eine Spannungs- und Frequenzregelung sorgen. Unterdimensionierte Dieselgeneratoren könnten die Spannungswellenform verzerren und Probleme bei der Frequenzregulierung verursachen, wenn sie den Spitzenstrombedarf der USV liefern; unter solchen Bedingungen wird ein reibungsloser Handshake zwischen der USV und dem Dieselgenerator schwierig.

Da verschiedene Dieselgeneratoren unterschiedliche Ausgangsimpedanzen haben, ist es nicht möglich, einen Überdimensionierungsfaktor anzugeben, der die Kompatibilität mit allen Modellen garantiert.

Diese Tabelle soll Ihnen als Leitfaden dabei helfen:

USV EigenschaftenModelleFür die USV verfügbare Generatorleistung
Standby, oder Line-InteractiveBack-UPS and Smart-UPS Line-Interactive (SCL, SMT, SMTL, SMX, etc.) Das 3- bis 5-fache der vollen Nennleistung der USV. (Nicht nur die an die USV angeschlossene Last)
USV mit Korrektur des Eingangsleistungsfaktors und ohne SoftstartSmart-UPS On-Line (SRT, SRTL, SURT, etc.) und Symmetra LX einphasige Doppelwandler ReiheDas 1,5- bis 2-fache der vollen Nennleistung der USV. (Nicht nur die an die USV angeschlossene Last)



Elektrische Erdung:

Wenn die USV beim Wechsel von der Netzstromversorgung zum Generator ausgesteckt wird, kann auch die elektrische Erdung unterbrochen werden, was zu einem plötzlichen Verlust der Erdung der USV und der angeschlossenen Geräte führt. Es wird empfohlen, sich mit dem Facility Manager oder einem örtlichen Elektriker zu beraten, um sicherzustellen, dass keine Sicherheitsbedenken bestehen. Die Installation muss die Erdung aufrechterhalten, die elektrischen Vorschriften einhalten und das Risiko von Geräteschäden oder Datenverlusten minimieren.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: