FAQs durchsuchen
Ist es möglich, mehrere Lexium 32 Servoverstärker über Ethernet mit dem Inbetriebnahmetool SoMove zu verbinden?
Über Profinet, EtherNet IP oder Modbus TCP kann ohne das Inbetriebnahmekabel TCSMCNAM3M002P eine Verbindung zu mehreren LXM32xx aufgebaut werden, jedoch immer nacheinander, nicht parallel.
Dazu muss in der Software "SoMove" als Schnittstelle die Verbindung "Modbus TCP" ausgewählt werden.
Die Verbindung über Modbus TCP kann aufgebaut werden, während z.B. Profinet aktiv ist.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: