undefined undefined
{}

Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Pro-Face: Wo wird die TCP/IP LAN Adresse eines Pro-Face Panels (GP4000, ST6000, LT4000 usw.) eingestellt?

Diverse Pro-Face Panel verfügen über eine oder zwei LAN RJ45 Buchsen. Um diese Panel in ein LAN Netzwerk zu integrieren, sind sie mit einer IP Adresse auszustatten.

Es gibt zwei grundsätzliche Panel Varianten: Geräte mit dem Pro-Face eigenen Runtime System oder mit Windows basiertem Betriebssystem.

Bei den Panel mit Pro-Face Runtime ist die Adresse im Offline Menü einzustellen. Hierzu öffnen Sie zunächst das Menü durch Drücken des oberen rechten Bildschirmrandes und anschließend des unteren rechten Bildschirmrandes.

Im Offline Menü gehen Sie bitte auf den Reiter "Main Unit Settings":

11


Dann gehen Sie bitte auf den Reiter "Ethernet Local Settings":

22



Nun kann die IP Adresse/ Subnetmaske  eingegeben werden:

33


Die EIngaben werden durch "Exit" und anschließendem "Safe" bestätigt.


Hinweis:
-  Solange sich das Panel im Offline Menü befindet, ist es im LAN Netzwerk nicht erreichbar.
-  bei einem Windows basierten Panel werden die IP Adressen im Windows Netzwerkadapter Menü eingestellt.

Schneider Electric Österreich

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.