{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Was bedeutet die Fehlernummer "108" in der Programmiersoftware Machine Expert in Verbindung mit dem Servoverstärker Lexium 32?

Die Fehlernummer 108 (6C) ist in der Online-Hilfe der Programmiersoftware unter den "Diagnosecodes der Bibliothek" beschrieben und bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen SPS und Servoverstärker Lexium 32 erkannt wurde, weil die Verbindung zum Gerät unterbrochen wurde. Dies ist nach dem Ausschalten des Servoverstärkers normal.

Abhilfe:
Die Fehlernummer 108 mit Hilfe des Funktionsbausteins "MC_RESET" löschen. Danach sollte der Servoverstärker Lexium 32 in den Zustand "RDY" wechseln (siehe Display am Servoverstärker Lexium 32) und ist dann bereit, die Endstufen z.B. über den Funktionsbaustein "MC_POWER" zu aktivieren. Das Display des Servoverstärkers sollte dann "RUN" anzeigen.

Wir empfehlen daher, vor dem Einschalten der Endstufen des Servoverstärkers mit dem Funktionsbaustein "MC_POWER" immer den aktuellen Status des Servoverstärkers mit dem Funktionsbaustein "MC_ReadStatus" auf "kein ErrorStop" bzw. "Disabled" abzufragen.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
LXM32AD18M2LXM32AD12N4
Weitere Produktinformationen
Produkt:
LXM32AD18M2LXM32AD12N4