FAQs durchsuchen
Wie wird eine Kommunikation über das Modbus TCP Protokoll zwischen einem ATV630 und einer SPS M340 ohne den E/A Scanner aufgebaut?
Im Anhang finden Sie eine Anleitung zur Konfiguration einer Steuerung M340 in der Software Control Expert und eines Frequenzumrichters ATV630 direkt über das Display.
In diesem Beispiel wird eine M340 vom Typ BMXP3420302 (FW V2.5) mit einer NOE Kommunikationskarte vom Typ BMXNOE0110.2 (SV>=6.60) verwendet und über die Bausteine Read_Var und Write_Var wird ein ATV 630 angesteuert.
Die Applikation für die M340 wurde mit der Control Expert Version 15.1 erstellt.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: