FAQs durchsuchen
Wie wird die IP-Adresse für die Steuerung M340 in Control Expert Classic eingestellt?
Um die IP-Adresse für die Steuerung M340 einzustellen, sind folgende Schritte durchzuführen:
- Im Projekt-Browser unter der Kategorie "Kommunikation" mit der rechten Maustaste auf "Netzwerke" klicken und "Neues Netzwerk" auswählen.
- Anschließend im Popup - Fenster unter "Liste von verfügbaren Netzwerken" "Ethernet" auswählen.
- Den gewünschten Namen vergeben.
- Mit "OK" bestätigen.
- Öffnen Sie im Projektbrowser die Ethernet-Konfiguration, indem Sie mit der rechten Maustaste auf "Kommunikation/Netzwerke/Ethernet" klicken:
- Im geöffneten Fenster unter "Modellfamilie" das gewünschte Modell auswählen, dem die erstellte Ethernet-Kommunikation zugeordnet werden soll. In diesem Fall ist es die CPU.
- Im dem Menü auf "IP-Konfiguration" klicken und die IP-Adresse konfigurieren.
- Im Projekt-Browser unter "Konfiguration" den "PLC Bus" öffnen.
- Danach auf die dargestellte Ethernet-Schnittstelle auf der CPU doppelklicken.
- Dadurch öffnet sich das Fenster "Ethernet", in dem links im Menü "Kanal 3" ausgewählt wird.
- Unten im Menü unter "Funktion" "ETH TCP IP" auswählen.
- Als "Netzverbindung" die erstellte Ethernet-Konfiguration auswählen.
- Die vorgenommenen Änderungen sind durch Betätigen des Buttons "Validierung" in der Menüleiste zu bestätigen.
- Damit ist die Ethernet-Konfiguration eingerichtet und der CPU zugeordnet. Als nächstes wird in der Menüleiste der Befehl "SPS/Adresse festlegen" ausgeführt:
- Im Eingabefeld "Adresse" wird die IP-Adresse der Steuerung eingegeben.
- Unter "Medien" wird "TCPIP" ausgewählt.
- Anschließend wird die "Testverbindung" durchgeführt.
Sobald die Testverbindung erfolgreich war, wird der Befehl "SPS/Verbinden" ausgeführt um eine Verbindung zur Steuerung herzustellen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: