{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Pro-Face: Wie kann der "Connection key" in einem HMI Panel geändert werden?

Der "Connection key" des Pro-Face HMI kann durch Initialisierung des internen Speichers des HMI im Offline-Modus zurückgesetzt werden.

Im Folgenden wird das Verfahren zur Initialisierung des internen Speichers beschrieben:

Der connection key/ Verbindungsschlüssel kann nicht direkt geändert werden. Das HMI Panel ist in Werkseinstellung zurückzusetzen.
Dann kann ein neuer Key eingegeben werden.
Wichtig: Das geladene Projekt ist dann ebenfalls nicht mehr auf dem Gerät und muss mit der Software neu geladen werden.

Rufen Sie den Offline-Modus auf und berühren Sie [Initialisierungsmenu] in den Schaltflächen

Der Bildschirm [Initialisierungsmenu] wird geöffnet. Tippen Sie auf [Initialize User Memory].

Tippen Sie auf dem Bildschirm [Initialize User Memory] das Eingabefeld an und geben Sie "1101",
wenn [Systempasswort] auf [Deaktivieren] eingestellt ist  oder das definierte Systempasswort ein.

Tippen Sie auf [Start].

Die Bestätigungsmeldung [Is that really alright] wird angezeigt. Tippen Sie auf [Yes].

Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Initialisierung abgeschlossen ist, tippen Sie auf [Close].

Mit diesem Verfahren wird der alte Verbindungsschlüssel des HMI zurückgesetzt/gelöscht.





Schneider Electric Österreich