FAQs durchsuchen
Wie wird eine Kommunikation über das Modbus TCP Protokoll zwischen einem ATV320 und einer SPS M580 ohne den E/A Scanner aufgebaut?
Im Anhang befindet sich eine Anleitung zur Konfiguration einer SPS M580 in der Software Control Expert und eines Frequenzumrichters ATV320, der direkt über das Display konfiguriert wird.
In diesem Beispiel wird eine M580 vom Typ BMEP586040 (FW V3.2) mit einer NOC Kommunikationskarte vom Typ BMENOC311.4 (SV>=2.11) verwendet.
Die Kommunikation erfolgt über READ_VAR/ WRITE_VAR-Bausteine.
Die Applikation für die M580 wurde mit der Control Expert Version 15.1 erstellt.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: