Im Anhang befindet sich eine Anleitung zur Konfiguration einer SPS M580 in der Software Control Expert und eines Frequenzumrichters ATV930, der direkt über das Display konfiguriert wird.
In diesem Beispiel wird eine M580 vom Typ BMEP586040 (FW V3.2) mit einer NOC Kommunikationskarte vom Typ BMENOC311.4 (SV>=2.11) verwendet.
Die Kommunikation erfolgt über READ_VAR / WRITE_VAR Bausteine.
Die Applikation für die M580 wurde mit der Control Expert Version 15.1 erstellt.