FAQs durchsuchen
Wann löst der ATV630 / ATV650 mit der Fehlermeldung OPF1 oder OPF2 aus?
1-Phasenausfall mit der Fehlermeldung "OPF1":
Der Fehler wird erkannt, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:
- Motorstrom kleiner als 25 % des NCR (Motornennstroms) für mindestens 500ms.
2 bzw. 3-Phasenausfall mit der Fehlermeldung "OPF2":
Der Fehler wird erkannt, wenn die beiden folgenden Bedingungen für mindestens 500 ms erfüllt sind:
- Motorstrom ist kleiner als NCR (Motornennstrom) / 16
- Motorspannung (UNS) beträgt ist < 10 %
Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, erkennt der Frequenzumrichter den OPF*-Fehler nicht.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: