FAQs durchsuchen
Wie kann der Transistorausgang Y34 des Sicherheitsrelais XPSDME1132P am möglichen Nachfolger XPSUDN13AP angeschlossen werden?
Der mögliche Nachfolger des Sicherheitsrelais XPSDME1132P ist das Sicherheitsrelais XPSUDN13AP.
Das Sicherheitsrelais XPSUDN13AP bietet nicht mehr den Anschluss eines Transistorausgangs für die Zustandsmeldung des Sicherheitselais.
Alle möglichen Zustände des XPSUDN werden über die Z1 Klemme mit einem Bitmuster dargestellt, die z.B. über eine SPS Steuerung ausgewertet werden können.
Insofern keine SPS Steuerung in der Applikation verwendet wird, kann die Funktion des Transistorausgangs Y34 des XPSDME Relais mit einem Ausgang des XPSUDN Relais z.B. 33/34 nachgebildet werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: