FAQs durchsuchen
Welche Voraussetzungen machen einen Start mit Anlauftest in einer Sicherheitsfunktion erforderlich?
Ein Anlauftest ist erforderlich, wenn von einem unabsichtlichen Start der Maschine eine Gefahr für den Anwender entstehen könnte.
Unter dem Begriff Anlauftest versteht man, dass bevor das Sicherheitsmodul/Sicherheitsrelais gestartet werden kann, die Sicherheitseinrichtung betätigt werden muss, z.B. muss eine Schutztür geöffnet und wieder geschlossen oder der Not Aus/Halt betätigt und wieder zurück gesetzt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: