FAQs durchsuchen
Wie lauten die Standard IP-Adressen für die Modicon M262?
Die Standard IP-Adressen für die Modicon M262 lauten:
- 10.10.x.y für Ethernet_1
- 10.11.x.y für Ethernet_2
Wenn die TM262 nicht konfiguriert ist, wird das TMSES4 gestartet und bezieht automatisch die Standard IP-Adresse:
- 10.12.x.z für das erste Modul
- 10.13.x.z für das zweite Modul
- 10.14.x.z für das dritte Modul
x entspricht hierbei dem fünften Byte und y oder z dem sechsten Byte der MAC-Schnittstellenadresse.
Beispiel: Lautet die MAC-Adresse 00:80:F4:4E:02:5D, so ist die IP-Adresse 10.12.2.93.
Die MAC-Adresse des Ethernet-Ports ist auf dem Etikett an der Vorderseite der Steuerung angegeben.
Die MAC-Adresse des TMSES4-Ports kann über den MAC-Adressport Ethernet_2 der Steuerung berechnet werden.
Die Standard-Subnetzmasken lauten:
- 255.255.0.0 für Ethernet_1 und Ethernet_2
Hinweis: Die IP-Adressen dürfen sich nicht im selben IP-Netzwerk befinden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: