FAQs durchsuchen
Warum löst der FI-Schutzschalter nicht aus, wenn die Prüftaste gedrückt wird?
Wenn der Fehlerstromschutzschalter während der Prüfung nicht auslöst, liegt das oft an einer Ursache, die außerhalb des Fehlerstromschutzschalters liegt.
- Messen Sie die Spannung zwischen den Klemmen 3 und 6 bei dem Fehlerstromschutzschalter:
- Diese Spannung muss zwischen 85 % und 110 % der auf dem Gerät angegebenen Spannung liegen.
- Wenn die gemessene Spannung weniger als 85 % der auf dem Gerät angegebenen Spannung beträgt, kann die Prüftaste möglicherweise nicht funktionieren, obwohl die Schutzeinrichtung weiterhin funktioniert.
- Beträgt die gemessene Spannung mehr als 110 % der auf dem Gerät angegebenen Spannung besteht die Gefahr, dass das Gerät zerstört wird.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: