{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Hardwarekonfigurationen sind mit der Modicon M262 möglich?

Mit der Modicon M262 sind folgende Hardwarekonfigurationen möglich:

Lokale Konfiguration mit der M262 Logic/Motion Controller-Architektur
Eine optimierte lokale Konfiguration wird durch den Verband folgender Komponenten erreicht:

  • M262 Logic/Motion Controller
  • TMS-Erweiterungsmodule
  • TM3- Erweiterungsmodule

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer lokalen Konfiguration:

1
(A) TMS-Erweiterungsmodule:

  • 1 TMSCO1 für TM262L01MESE8T und TM262M05MESS8T
  • 3 TMSES4 oder 2 TMSES4 und 1 TMSCO1 für die anderen Referenzen

(B) TM3- Erweiterungsmodule (maximal 7)



Dezentrale Konfiguration mit der M262 Logic/Motion Controller-Architektur
Eine optimierte dezentrale Konfiguration wird durch den Verband folgender Komponenten erreicht:

  • M262 Logic/Motion Controller
  • TMS-Erweiterungsmodule
  • TM3- Erweiterungsmodule
  • TM3-Sender- und Empfängermodule

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer dezentralen Konfiguration:

23
(C) TM3-Erweiterungsmodule (maximal 7)



Verteilte Konfiguration mit der M262 Logic/Motion Controller-Architektur
Eine optimierte dezentrale Konfiguration wird mit der Zuordnung folgender Komponenten erreicht:

  • TM3-Buskoppler
  • TM5- Feldbusschnittstelle
Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer verteilten Architektur:
4
(D) Verteilte TM3-Module

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
TMSES4TMSCO1
Bereich:
Modicon TM5 IP20 modular I/O systemModicon TM3Modicon M262
Weitere Produktinformationen
Produkt:
TMSES4TMSCO1
Bereich:
Modicon TM5 IP20 modular I/O systemModicon TM3Modicon M262