{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Worin unterscheidet sich die externe und interne Temperaturüberwachung eines ATV Frequenzumrichters?

Ein PTC, PT100, PT1000 oder ein anderer vom ATV-Prozess oder der Optionskarte unterstützter Typ ist eine externe Überwachung der Motortemperatur durch einen Thermofühler. Das Vorhandensein eines Thermofühlers deaktiviert nicht automatisch den vom Umrichter bereitgestellten thermischen Schutz, der auf der I2t-Berechnung des Motorstroms basiert.

Wenn sowohl der I2 t- als auch der Temperaturfühler aktiviert und konfiguriert sind, löst der Umrichter diejenige dieser beiden Schutzfunktionen aus, die zuerst anspricht. Je nachdem, ob der Umrichter aufgrund von I2t oder aufgrund des Temperatursensors auslöst, wird eine andere Fehlermeldung auf der Bedieneinheit und ein anderer Fehlercode im Kommunikationsregister angezeigt.

Der I2t-Schutz löst aus, wenn der thermische Zustand des Motors 118% erreicht. Dieser Wert wird berechnet, er wird nicht von einem externen Thermofühler ausgelöst. Ein Reset ist möglich, wenn der thermische Zustand des Motors unter 100% fällt.  Der Wert 118% ist ein fester Wert für die Auslöseschwelle und kann nicht geändert werden.


Zusätzlicher Hinweis: Der Parameter ttd [Motor thermal Thd] ist ein konfigurierbarer Parameter, bezieht sich aber nur auf die Warnung. Eine Warnung bedeutet, dass das ATV ein Ausrufezeichen anzeigt (es ist möglich, den Relaisausgang der Warnung zuzuordnen), aber kein Fehler angezeigt wird und der Motor weiterläuft. Sobald der thermische Zustand des Motors 118% überschreitet, geht der Antrieb in Störung.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: