Der Frequenzumrichter ATV610 besitzt eine RJ45 Schnittstelle.
Diese beinhaltet ausschließlich die Kommunikation über Modbus RTU.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein optionales Profibus Modul (VW3A3607) einzusetzen.
Weitere Kommunikationskarten können beim ATV610 allerdings nicht verwendet werden.