FAQs durchsuchen
Was bedeutet der Fehler INF19 ( INFJ ) beim ATV930 / ATV950 ?
Der Fehler tritt auf, wenn am Encoder-Modul ein Fehler festgestellt wurde.
- Überprüfen Sie, ob das Encoder-Optionsmodul korrekt am Steckplatz angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Encoders.
Ein INF19-Fehler ist in der Regel mit einem EMV-Problem verbunden.
Vergewissern Sie sich, dass das Geberkabel abgeschirmt ist und der Schirm auf beiden Seiten angeschlossen ist.
Prüfen Sie, dass das Geberkabel nicht mit den Stromkabeln vermischt verlegt wurde.
Schauen Sie, ob der Fehler nur auftritt, wenn ein anderes Gerät startet.
Ferner ist es möglich, mehr Details über INFJ -Fehler zu erhalten:
Wenn der Fehler noch aktiv ist, lesen Sie den Parameter INFJ aus. (Nur möglich über Kommunikation z.B. Modbus oder Modbus TCP, Profinet , etc.).
Die logische Adresse dazu lautet "7142".
Wenn der FU keine Störung hat, ist INFJ gleich Null. Wenn das Produkt einen INFJ-Fehler aufweist, sollte der Parameter INFJ einen der folgenden Werte annehmen:
2 ==> Nichts empfangen (erster Frame)
3 ==> CRC-Vergleich in der App-Firmware stimmt nicht überein
4 ==> CRC-Vergleich in der Geberkarte stimmt nicht überein
5 ==> Frame-Zähler falsch
6 ==> Falsche Steuerbits
7 ==> Empfangene Daten stimmen nicht mit den gesendeten überein
8 ==> Ecc Ram-Fehler im FPGA-Encoder-Modul.
Der CRC ist eine Prüfsumme, die im Allgemeinen während des Kommunikationsprotokolls zwischen zwei Geräten berechnet wird, um die Konsistenz eines Frames zu vergleichen.