FAQs durchsuchen
Wie können die Systemeinheiten beim ATV630 / ATV650 verändert werden ?
Werden beim Frequenzumrichter ATV630 / ATV650 verschiedene Funktionen wie beispielsweise der PID-Regler verwendet, ist es möglich,
die Soll- und Istwerte direkt in den Einheiten "bar" oder "m³/h" einzutragen.
Es ist auch möglich, die Systemeinheiten zu ändern, zum Beispiel in "mbar" oder "l/h".
Hierfür gibt es die Möglichkeit über das Grafikdisplay VW3A1111 im Menü 5.3 oder über die Programmiersoftware SoMove.
In SoMove sind folgende Schritte auszuführen:
Im Grafikdisplay können die Systemeinheiten wie folgt verändert werden:
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: