{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie hoch ist der Geräuschpegel der GC- Installationsschütze?

Alle Schütze des Typs "GC" (von 16 A bis 100 A) werden bei der Herstellung auf einen Geräuschpegel von 30dB in 30cm Entfernung geprüft.

Im Betrieb muss der Geräuschpegel :

- weniger als 25dB in 1m Entfernung (außerhalb des Gehäuses ohne Tür), wenn sie neu sind

- weniger als 35 dB in 1m Entfernung (außerhalb des Gehäuses ohne Tür) nach Alterung.


Unter der Voraussetzung, dass die Schütze GC in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Normen installiert, gewartet und betrieben werden.
Beim Ein- und Ausschalten des Schützes ist das Geräusch höher, aber nur für kurze Zeit.
Wir empfehlen die Verwendung einer Gehäusetür an der Verteilung, um den Geräuschpegel nach außen zu reduzieren.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: