FAQs durchsuchen
Pro-Face: Wie kann die HMI Programmiersoftware GP-Pro EX bestellt werden?
Zur Programmierung der Pro-Face Panels wird die Software GP-Pro EX verwendet. Diese wird auf einem PC installiert und die programmierten Projekte können dann per USB-Stick, USB-Kabel oder LAN-Verbindung auf das Panel übertragen werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Softwarepaket zu erhalten.
Sie können eine DVD bestellen (Others), die den Lizenzcode auf Papier enthält. Auf der DVD befinden sich auch weitere Hilfsprogramme (WinGP etc.).
Alternativ kann die Software als Testversion von der Pro-Face Homepage heruntergeladen werden.
Diese ist voll funktionsfähig, allerdings lassen sich mit dieser Version keine Projekte auf Panels übertragen. Um diese Testversion zur Vollversion freizuschalten, kann einer der Lizenzcodes (Paper License oder Email License) bestellt werden: