IEC 61499: IEC-Norm für ereignisgesteuerte Automatisierungssysteme
EcoStruxure Automation Expert Build-Time Software: Softwarefür die Entwicklung, den Einsatz und die Überwachung der SPS-Anwendungslogik
EcoRT Runtime: Laufzeitumgebung für die SPS-Anwendungslogik
EcoRT Plattformen: Hardware, die EcoRT beherbergen kann und in der Lage ist, EcoStruxure Automation Expert-Anwendungen auszuführen
Ressource: Teil der EcoRT, die Ereignisse ausführt
CAT: Composite Automation Type: Erweiterbarer Objekttyp mit Inhalten wie SPS-Anwendungslogik, grafische Darstellung, Dokumentation, IO-Konnektivität
Symlink: "Symlink" ist die Abkürzung für "symbolischer Link". Diese Abkürzung wird bei der Benennung von Service-Funktionsbausteinen verwendet.
Mapping: In diesem Dokument kann sich Mapping auf verschiedene Aktionen beziehen:
- Mapping einer logischen Blockinstanz auf eine Ressource (IEC61499-Begriff)
- Mapping als Symlink-Zuordnung zu IOs
- Mapping eines logischen Gerätes auf ein physikalisches Gerät
Deployment: Aktion, um die gesamte oder einen Teil der Anwendung an ein Gerät zu senden